Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

P-Regler (m)


Allerdings bleibt die Eigenart des P-Reglers, eine Regelabweichung nicht vollständig ausregeln zu können, bestehen.

Der P-Regler reagiert auf eine aufkommende Regelabweichung unmittelbar, kann jedoch nur mit seinem Proportionalitätsbeiwert arbeiten.

Ein P-Regler ist ein Übertragungsglied in der Regelungstechnik, bei dem sich der Ausgangswert (Stellgröße y) proportional zur Regeldifferenz e verändert.

P controller (n)


Like a P controller, however, it is unable to fully correct a control error.

The P controller responds directly to a control error but can only work with its proportionality coefficient.

A P controller is a transfer element in a closed-loop control system where the output value (manipulated variable y) changes proportionally to the control deviation e.

proportional controller (n)

比例控制器 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web