一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

P-Regler (m)


Allerdings bleibt die Eigenart des P-Reglers, eine Regelabweichung nicht vollständig ausregeln zu können, bestehen.

Der P-Regler reagiert auf eine aufkommende Regelabweichung unmittelbar, kann jedoch nur mit seinem Proportionalitätsbeiwert arbeiten.

Ein P-Regler ist ein Übertragungsglied in der Regelungstechnik, bei dem sich der Ausgangswert (Stellgröße y) proportional zur Regeldifferenz e verändert.

P controller (n)


Like a P controller, however, it is unable to fully correct a control error.

The P controller responds directly to a control error but can only work with its proportionality coefficient.

A P controller is a transfer element in a closed-loop control system where the output value (manipulated variable y) changes proportionally to the control deviation e.

proportional controller (n)

controlador P (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站