Seleccione uno
o más idiomas
Momente um die Bewegungsachse vermeiden, da der Schlitten verklemmen kann (2 Linienberührungen).
Um dabei ein Klemmen des Sägeblattes zu vermeiden, sind seine Zähne geschränkt, gewellt oder gestaucht.
Schlittenprofilabschnitt KLE [3] auf Montageschlitten [4] auflegen und mit Schnellspanner [5] festklemmen.
Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.
The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps.
Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.
Avoid moments around the axis of movement, as the slide can jam (2 line contacts).
The teeth are straight-set, wave-set or swage-set to prevent the saw blade from jamming.