Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

variable de corrección (n)

Stellgröße (f)


Aus der Reaktion der Regelstrecke auf die Änderung der Stellgröße können die Parameter der Regelstrecke ermittelt werden.

Die Regelkennlinie beschreibt den grafisch dargestellten Zusammenhang, der zwischen Regelgröße x und Stellgröße y besteht.

Auf Basis einer Übertragungsfunktion bestimmt der Regler die Steuergröße u, die über eine Stelleinrichtung die Stellgröße y antreibt.

correcting variable (n)

manipulated variable (n)


The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable.

A control characteristic describes the graphically depicted relationship between controlled variable x and manipulated variable y.

Based on a transfer function, the controller determines the control variable u that acts on the manipulated variable y via an actuator.

改正变量 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web