一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

改正变量 (n)

Stellgröße (f)


Aus der Reaktion der Regelstrecke auf die Änderung der Stellgröße können die Parameter der Regelstrecke ermittelt werden.

Die Regelkennlinie beschreibt den grafisch dargestellten Zusammenhang, der zwischen Regelgröße x und Stellgröße y besteht.

Auf Basis einer Übertragungsfunktion bestimmt der Regler die Steuergröße u, die über eine Stelleinrichtung die Stellgröße y antreibt.

correcting variable (n)

manipulated variable (n)


The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable.

A control characteristic describes the graphically depicted relationship between controlled variable x and manipulated variable y.

Based on a transfer function, the controller determines the control variable u that acts on the manipulated variable y via an actuator.

variable de corrección (n)

variable manipulable (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站