Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

controlador proporcional integral (n)

PI-Regler (m)


Sofern eine Regelstrecke durch ein reines Totzeitglied gegeben ist, wird der Einsatz eines I- oder PI-Reglers notwendig.

Bei einem Blick auf die Sprungantwort des PI-Reglers wird ersichtlich, dass die Wirkung des I-Reglers durch den P-Anteil um die Nachstellzeit TN vorverlegt ist.

Der PI-Regler (Proportional-Integral-Regler) ist ein Übertragungselement der Regelungstechnik, das sich aus Anteilen eines P-Gliedes und aus Anteilen eines I-Gliedes zusammensetzt.

PI controller (n)


If a controlled system comprises a pure dead-time element, it is necessary to use an I or PI controller.

A look at the PI controller's step response shows that the P component advances the effect of the I controller by the integral-action time TN.

proportional-integral controller (n)

比例-积分(PI)控制器 (n)

比例-积分控制器 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web