一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

比例-积分控制器 (n)

PI-Regler (m)


Sofern eine Regelstrecke durch ein reines Totzeitglied gegeben ist, wird der Einsatz eines I- oder PI-Reglers notwendig.

Bei einem Blick auf die Sprungantwort des PI-Reglers wird ersichtlich, dass die Wirkung des I-Reglers durch den P-Anteil um die Nachstellzeit TN vorverlegt ist.

Der PI-Regler (Proportional-Integral-Regler) ist ein Übertragungselement der Regelungstechnik, das sich aus Anteilen eines P-Gliedes und aus Anteilen eines I-Gliedes zusammensetzt.

PI controller (n)


If a controlled system comprises a pure dead-time element, it is necessary to use an I or PI controller.

A look at the PI controller's step response shows that the P component advances the effect of the I controller by the integral-action time TN.

proportional-integral controller (n)

controlador PI (n)

controlador proporcional integral (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站