Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.
Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.
Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.
In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.