一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

正方形 (n)

Vierkant (m)


Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.

Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.

Die Haltebleche im Adapter müssen entfernt werden, die Vierkant-Mutter bleibt drin.

square (n)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.

The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.

cuadro (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站