Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
An dieses Netzgerät können bis zu 3 Strahler über den Verteilerblock angeschlossen werden.
Durch Leitungen und Verteiler können mehrere LED-Leuchten von einem Ort angesteuert werden.
Das Füllen mehrerer Kokillen von unten wird Gespannguss genannt, für den ein Verteilersystem nötig ist.
Up to 3 Lamps can be attached to this power pack via the distributor block.
Our new distributor BKK Tech is launching a brand-new website for its future collaboration with item.
On closing, the jaws turn on the lower spreader bar to form a container space.
Der Portalhubwagen verfügt über ein Rahmengestell, zwischen dem die Hubvorrichtung (Topspreader) hängt.
The straddle carrier consists of a frame from which the top spreader is suspended.