Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Ton (m)


4-Walzen-Kalander in F-Anordnung
4-Walzen-Kalander in F-Anordnung

Click the relevant camera icon, hold down the left mouse button and move the mouse to change the view.

Unnötige monotone Bewegungen müssen durch Planung vermieden werden.

Planning must ensure that unnecessary, monotonous movements are avoided.

sound (n)


The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.

The following formula shows how wave length , frequency and sound velocity are related: .

Measurements can also be taken at the source of the sound.

tone (n)


Unnötige monotone Bewegungen müssen durch Planung vermieden werden.

Honing oil is used for rinsing to ensure the honing stones don't get covered in grinding sludge.

Die Visualizer-Funktion kann beispielsweise Strukturen durch den Schattenwurf betonen.

声音 (n)

sonido (n)

tono (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!