一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Ton (m)


4-Walzen-Kalander in F-Anordnung
4-Walzen-Kalander in F-Anordnung

Click the relevant camera icon, hold down the left mouse button and move the mouse to change the view.

Unnötige monotone Bewegungen müssen durch Planung vermieden werden.

Planning must ensure that unnecessary, monotonous movements are avoided.

sound (n)


The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.

The following formula shows how wave length , frequency and sound velocity are related: .

Measurements can also be taken at the source of the sound.

tone (n)


Unnötige monotone Bewegungen müssen durch Planung vermieden werden.

Honing oil is used for rinsing to ensure the honing stones don't get covered in grinding sludge.

Die Visualizer-Funktion kann beispielsweise Strukturen durch den Schattenwurf betonen.

sonido (n)

tono (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站