Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Temperaturdifferenz (f)


Er liegt bei Metallen in der Größenordnung von etwa Temperaturdifferenz an der Kontaktstelle.

Trotz des relativ geringen Wirkungsgrades kommen Peltier-Elemente bei vielen Anwendungen zum Einsatz, die nur eine geringe Temperaturdifferenz erfordern.

Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung in einem Stromkreis mit zwei unterschiedlichen Leitern bei einer Temperaturdifferenz an den Kontaktstellen.

difference in temperature (n)


Block diagram of a controlled system
Block diagram of a controlled system

A difference in temperature between the sensor and a defined point in the electrical circuit generates a thermoelectric voltage that can be evaluated.

temperature difference (n)


For metals, it is approximately temperature difference at the contact point.

Despite their relatively low efficiency, Peltier elements are used in many applications that require only a low temperature difference.

The Seebeck effect describes the generation of a voltage in an electrical circuit featuring two different conductors with a temperature difference at the contact points.

温差 (n)

diferencia de temperatura (n)

diferencia en la temperatura (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!