Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

temperature difference (n)


For metals, it is approximately temperature difference at the contact point.

Despite their relatively low efficiency, Peltier elements are used in many applications that require only a low temperature difference.

The Seebeck effect describes the generation of a voltage in an electrical circuit featuring two different conductors with a temperature difference at the contact points.

Temperaturdifferenz (f)


Er liegt bei Metallen in der Größenordnung von etwa Temperaturdifferenz an der Kontaktstelle.

Trotz des relativ geringen Wirkungsgrades kommen Peltier-Elemente bei vielen Anwendungen zum Einsatz, die nur eine geringe Temperaturdifferenz erfordern.

Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung in einem Stromkreis mit zwei unterschiedlichen Leitern bei einer Temperaturdifferenz an den Kontaktstellen.

温差 (n)

diferencia de temperatura (n)

diferencia en la temperatura (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website