Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Temperaturbereich (m)


Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation
Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation

Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich.

Der Schmelzbereich ist der Temperaturbereich, bei dem ein Werkstoff vom festen in den flüssigen Zustand übergeht.

temperature range (n)


D'Alembertsche Trägheitskraft an einem bewegten Körper
D'Alembertsche Trägheitskraft an einem bewegten Körper

In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.

The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid.

温度范围 (n)

rango de temperatura (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!