一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

温度范围 (n)

Temperaturbereich (m)


Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation
Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation

Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich.

Der Schmelzbereich ist der Temperaturbereich, bei dem ein Werkstoff vom festen in den flüssigen Zustand übergeht.

temperature range (n)


D'Alembertsche Trägheitskraft an einem bewegten Körper
D'Alembertsche Trägheitskraft an einem bewegten Körper

In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.

The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid.

rango de temperatura (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站