Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Technologiedarstellungen gehören zu den Informationen, die eine Technische Zeichnung beinhalten soll. Zu den Technologieinformationen gehören die Angaben darüber,
An Engineering drawing must provide a range of information, including details about the relevant technology, such as:
工程图纸必须提供一系列的信息,包括相关的技术细节,例如:
工件应用的材料
工件表面的光洁度(例如最大粗糙度值)
需要进行热处理或涂层的表面部分。
材料边缘所需的表面光洁度。例如,如果工件在机加工后留有毛刺或是锋利的边缘,那么需要加上边缘信息。内外边缘需要的条件须在图纸上表示,例如最大毛刺数值或最大材料去除值。
Un dibujo de ingeniería debe proporcionar un rango de información, incluso detalles sobre la tecnología relevante, como:
El material a ser usado para una pieza de trabajo.
El acabado de la superficie de la pieza de trabajo (por ejemplo, el valor de aspereza máximo)
Las partes de la superficie que necesitan ser tratadas a calor o recubiertas
El acabado de superficie requerido en los bordes de un material La información sobre los bordes es incluida si, por ejemplo, los bordes de la pieza de trabajo quedan con rebaba o con bordes afilados después de ser maquinada. La condición requerida tanto de los bordes internos como los externos se indica en el dibujo de ingeniería, al igual que la rebaba máxima o la remoción de material.