Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.
Da die abfallende Spannung proportional zum Strom ist, lässt sich nach einer entsprechenden Konfigurierung die Stromstärke bestimmen.
The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
Since the decreasing voltage is proportional to the current, the current intensity can be determined based on an appropriate configuration.