一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

电流强度 (n)

Stromstärke (f)


Physikalischer Aufbau eines MOSFETs
Physikalischer Aufbau eines MOSFETs

Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.

Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.

Da die abfallende Spannung proportional zum Strom ist, lässt sich nach einer entsprechenden Konfigurierung die Stromstärke bestimmen.

current intensity (n)


Schaltbild eines Operationsverstärkers
Schaltbild eines Operationsverstärkers

The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.

If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.

Since the decreasing voltage is proportional to the current, the current intensity can be determined based on an appropriate configuration.

intensidad de corriente (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站