Processing math: 100%
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Schubspannung


Querkraft auf einem Balken
Querkraft auf einem Balken

Eine Schubspannung τ ist eine durch eine Querkraft Fq (Schubkraft) ausgelöste Spannung in einer Schnittfläche A. Sie berechnet sich wie folgt: τ=FqA.

In Körpern werden Schubspannungen durch Biegung, Torsion oder durch Aufbringen von Querkräften erzeugt. Insgesamt werden sechs Schubspannungen unterschieden: τxy,τxz,τyx,τyz,τzx,τzy

Die erste Stelle des Indexes des Schubspannungsvektors (z. B. z bei τzy) gibt dessen Zugehörigkeit zu der Spannungsnormalen (hier: z-Achse) an, die zweite Stelle die Richtung des Schubspannungsvektors (hier: y-Achse).

In einem Balkenelement wirken Schubspannungen (z. B. τzy) quer zu der Balkenachse (hier: z-Achse), entgegen der wirkenden Querkraft Fq.

Shear stress


Transverse force on a beam
Transverse force on a beam

A shear stressτ is a stress in a sectional area A that is induced by a transverse Force Ft (shear force). It is calculated as follows: τ=FqA.

Shear stresses in bodies are generated as a result of Bending, Torsion or the application of transverse forces. There are six different shear stresses in total: τxy,τxz,τyx,τyz,τzx,τzy

The first index position in the shear stress vector (e.g. z in τzy) indicates to which stress normal the shear stress belongs (in this case the τ=FtA z-axis), while the second position indicates the direction of the shear stress vector (in this case the y-axis).

In a beam element, shear stresses (e.g. τzy) act perpendicular to the beam axis (in this case the z-axis), against the active transverse force Fq.

剪应力


作用于梁上的横向力
作用于梁上的横向力

剪应力 τ 是受到横向力 Ft (或称剪力)的截面 A 内产生的一个应力。其计算方式如下: τ=FqA .

剪应力是由于物体受到弯曲、扭转或横向力而产生的。总共产生 6 个不同的剪应力τxy,τxz,τyx,τyz,τzx,τzy

剪应力矢量的第一个角标字母 (如 τzy 中的 z)指的是垂直于剪应力的应力方向(即此处的 τ=FtA z轴), 第二个角标字母指的是剪应力矢量的方向(即此处的y轴)。

在一个梁单元上,剪应力 (如 τzy )垂直于梁轴线(即此处的z轴),并且与所受的横向力方向相反 Fq

作用于梁上的横向力

Esfuerzo de corte


Fuerza transversal en una viga
Fuerza transversal en una viga

Un esfuerzo de corte $\tau $ es un esfuerzo en un área de sección A que es inducido por una fuerza transversal Ft (fuerza de corte). Se calcula de la siguiente manera: τ=FqA .

Los esfuerzos de corte en los cuerpos son generados como un resultado de la flexión, la torsión o la aplicación de fuerzas transversales. En total, hay seis esfuerzos de corte diferentes: τxy,τxz,τyx,τyz,τzx,τzy

La primera posición de índice en el vector de esfuerzo de corte (por ejemplo, z en τzy ) indica a qué normal de esfuerzo pertenece el esfuerzo por corte (en este caso el eje τ=FtA z), mientras que la segunda posición indica la dirección del vector de esfuerzo de corte (en este caso el eje y).

En un elemento de viga, los esfuerzos de corte (por ejemplo, τzy ) actúan perpendiculares al eje de la viga (en este caso el eje z), contra la fuerza transversal activa Fq .

Fuerza transversal en una viga

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!