Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Mitnehmer (m)


Dafür muss nur die Mitnehmerschraube aus dem Lagerblock herausgedreht werden.

Der Kettenmitnehmer verbindet die Antriebskette und den Schlitten der Linearführung.

Der Kettenmitnehmer 8 verbindet die Antriebskette und den Schlitten der Linearführung.

carrier (n)


Return lines for empty workpiece carriers should also be includedas necessary.

Manually releasing the workpiece carriers does not present a risk of injury.

The carrier holder is dispatched in bubble wrap when ordered in low quantities.

coupler (n)

dog (n)


Nach dem Eingießen der Schmelze erstarrt diese geradwandig, rauwandig, schwammartig (exogene Erstarrung) oder schalenbildend (endogen) in der Form.

Once the melt has been poured into the mould, solidification can be straight-walled, rough-walled and sponge-like (exogenous solidification) or shell-forming (endogenous).

driver (n)


Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.

Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.

Picking systems for small manual tools such as pliers, screwdrivers, etc.

follower (n)

从动件 (n)

尾随 (n)

联结器 (n)

驾驶员 (n)

acoplador (n)

impulsor (n)

seguidor (n)

vástago tope (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!