Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Eine Messauswertung dient dem Ziel, möglichst den wahren Wert einer Messgröße zu finden.
In der Messtechnik wird zwischen dem wahren Wert und dem richtigen Wert der Messgröße unterschieden.
Die Messgröße der Beschleunigung ist , jedoch wird in einigen praktischen Anwendungen auf ein Vielfaches der Erdbeschleunigung g zurückgegriffen.
A measurement evaluation is used to find the true value of a measured quantity as accurately as possible.
In metrology, a distinction is made between the true value and the conventional true value of the measured quantity.