一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

被测变量 (n)

Messgröße (f)


Eine Messauswertung dient dem Ziel, möglichst den wahren Wert einer Messgröße zu finden.

In der Messtechnik wird zwischen dem wahren Wert und dem richtigen Wert der Messgröße unterschieden.

Die Messgröße der Beschleunigung ist , jedoch wird in einigen praktischen Anwendungen auf ein Vielfaches der Erdbeschleunigung g zurückgegriffen.

measurand (n)

measured quantity (n)


A measurement evaluation is used to find the true value of a measured quantity as accurately as possible.

In metrology, a distinction is made between the true value and the conventional true value of the measured quantity.

measured variable (n)

cantidad medida (n)

mesurando (n)

variable medida (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站