Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Meißel (m)


Beim Schruppen werden meist gerade oder gebogene, zum Schlichten spitze Meißel verwendet.

Dabei muss der Vorschub der Gewindesteigung entsprechen, so dass der Meißel das gewünschte Profil hinterlässt.

Der einteilige Meißel hebt bei geradliniger Schnittbewegung während des Arbeitshubes den Span vom Werkstück ab.

chisel (n)


To remove material from the web of the spiral drill, the main cutting edges at the drill tip are connected by the chisel edge.

cutting tool (n)


Grinding is a material-removal process that uses a geometrically undefined cutting tool to process surfaces.

tool (n)


The return height of the tool can be adjusted as required.

Access hole for tool when processing a Standard Connection.

The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

凿子 (n)

切削刀具 (n)

工具 (n)

equipar con herramienta (n)

herramienta de corte (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!