一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

工具 (n)

Meißel (m)


Beim Schruppen werden meist gerade oder gebogene, zum Schlichten spitze Meißel verwendet.

Dabei muss der Vorschub der Gewindesteigung entsprechen, so dass der Meißel das gewünschte Profil hinterlässt.

Der einteilige Meißel hebt bei geradliniger Schnittbewegung während des Arbeitshubes den Span vom Werkstück ab.

chisel (n)


To remove material from the web of the spiral drill, the main cutting edges at the drill tip are connected by the chisel edge.

cutting tool (n)


Grinding is a material-removal process that uses a geometrically undefined cutting tool to process surfaces.

tool (n)


The return height of the tool can be adjusted as required.

Access hole for tool when processing a Standard Connection.

The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

equipar con herramienta (n)

herramienta de corte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站