Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.
Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.
Ein Sichtfenster im Elastomer-Einsatz zeigt die ausgewählte Flächendicke an.
The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.
The thickness t is smaller than the other dimensions of the component.
They can be adjusted to the thickness of the panel elements by means of mounting slots.