Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Bezugspunkt (m)


Die Wegmesstechnik dient dazu, die Strecke zwischen einem Objekt und einem definierten Bezugspunkt zu messen.

Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den mathematischen Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.

reference point (n)


Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point.

The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt.

The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.

参考点 (n)

punto de referencia (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!