Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

behandeln (v)


Eine ansprechend gestaltete Arbeitsumgebung erhöht zudem die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Arbeitsplätze pfleglich zu behandeln.

Eine ansprechend gestaltete Arbeitsumgebung erhöht zudem die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Arbeitsplätze pfleglich zu behandeln.

Eine ansprechend gestaltete Arbeitsumgebung erhöht außerdem die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Arbeitsplätze pfleglich zu behandeln.

handle (v)


Handles Al can be secured from the rear (concealed).

We offer presentation platforms for all easy-handle exhibits / display cubes.

Handles T are ESD-safe and available in a range of lengths.

manipulate (v)


Everything can be manipulated or by-passed in some way - however it must not be easy to do so.

Use the navigation icons at the bottom edge of the screen to manipulate the view freely.

The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable.

process (v)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

Parts can changed repeatedly throughout the work process.

This process involves tensile and bending deformation.

treat (v)


The model is usually made of metal, plastic or treated wood.

And that is why the logistics of each work bench must be treated as a part of the production process.

The work bench must be treated as a dynamic position that is manned by a moving human employee.

work (v)


Sturdy Light Fitting for illumination of workplaces and machines.

Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

工作 (v)

手柄 (v)

操纵 (v)

过程 (v)

manejar (v)

manipular (v)

trabajar (v)

tratar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!