Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

voltaje alterno (n)

Wechselspannung (f)


Ein Gleichrichter formt eine Wechselspannung in eine Gleichspannung um.

Voraussetzung für den Wechselstrom ist eine Wechselspannungsquelle wie zum Beispiel ein Generator.

Das Bild zeigt den Strom- und Spannungsverlauf bei einer Erregung mit sinusförmiger Wechselspannung.

AC voltage (n)


In the case of coil systems supplied with an AC voltage, displacement of the iron cores causes the induction to change.

Examples include DC and AC voltage amplifiers, amplifiers in control circuits and threshold switches.

When measuring AC voltages, it is important to bear in mind that conventional measuring instruments always output the rms value.

alternating voltage (n)


If these circuits are powered by the mains supply, the alternating voltage must first be converted to direct voltage using a rectifier to supply direct current.

交流电压 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web