Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Verlängerung (f)


Die bleibende Verlängerung der Probe bei einem Bruch ist die Bruchdehnung.

Zur stirnseitigen Verbindung von Profilen, z. B. bei der Verlängerung von Profilstücken.

Stirnseitige Verbindung von Profilen zur Verlängerung von Konstruktionen, teilweise auch nachträglich montierbar.

elongation (n)


The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured

This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction.

The specimen's permanent elongation at the point of rupture is called the elongation at rupture.

extension (n)


Simple clamping technology for rapid reconfiguration, disassembly and extension.

Heijunka means smoothing and therefore describes an extension of levelling in production.

Additional extensions can be added anywhere with the flick of a wrist.

延长 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web