Seleccione uno
o más idiomas
Cuando los componentes se sueldan juntos, la unión de soldadura es el área de la conexión pegada. Las piezas se acomodan de forma diferente dependiendo del tipo de carga y su intensidad. La forma de la unión de soldadura también determina el tipo de cordón de soldadura.
Se debe distinguir entre:
Uniones a tope, en las cuales las partes quedan en un plano único
Uniones de traslape, en las que hay un traslape
Unión paralela, en la cual las partes quedan paralelas una sobre la otra
Unión T, en la cual una parte se junta con la otra en ángulo recto (también en la forma de una unión T doble, en la cual dos partes son unidas a una tercera)
Unión cruciforme, en la cual las partes se juntan para formar una cruz
Unión en bisel, en la cual las piezas se juntan inclinadas en relación entre sí
Unión de esquina, en la cual dos piezas se juntan en un ángulo
Unión múltiple, en la cual los bordes de dos o más piezas se juntan
Uniones soldadas en conexiones soldadas
Als Schweißstoß wird der Bereich bezeichnet, an dem Bauteile bei einer Schweißverbindung stoffschlüssig verbunden werden. Konstruktiv werden die Teile dabei je nach Beanspruchungsart und -Intensität unterschiedlich angeordnet. Die Form des SchweißStoßes bestimmt auch die Art der Schweißnaht.
Unterschieden werden:
When components are welded together, the weld Joint is the area of the Bonded connection. The parts are arranged differently depending on the loading type and intensity. The form of the weld joint also determines the type of weld seam.
A distinction is made between:
当部件被熔接在一起时,熔接接头指的是加固连接的区域。基于载荷的类型和强度,该部分也会做不同的设计。熔接接头的形成也决定了焊缝的形式
区别如下:
对接接头,部件位于同一平面
搭接接头,部件重叠
平行接头,部件一个在另一上平行排列
T 型接头,部件间垂直排列(也呈双T型接头排列,三个件构成两个T形部位)。
十字接头,部件呈十字形排列
斜接接头, 部件间倾斜排列
角接头, 部件间呈一定角度
多节点接头, 两个或三个部件边缘相交。
熔接连接中的熔接接头
近义词
对接接头
搭接接头
并联接头
T型接头
十字接头
斜接接头
角接头
多节点接头