Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

... de dos elementos (adj)

zweiteilig (adj)


Dank des zweiteiligen Verbinders erfolgt der Anschluss ohne Demontage.

Zweiteiliger Verbinder zur hochbelastbaren Befestigung von Bauteilen an der Profilnut 8.

Die Einstellung an die Tischplattendicke geschieht über die zweiteilige ( gerasterte Zwinge).

split (adj)


The connected load is split into apparent power and reactive power.

The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required.

Cables and Splitters can be used to control several LED light fittings from one place.

two-element ... (adj)

two-piece ... (adj)

两元件...... (adj)

劈开 (adj)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web