Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Durchlauf (m)


Einsetzen des Spannbolzens in die Profilnut des durchlaufenden Profils.

Durchlauf- und FiFo-Regale sind die Grundlage einer flexiblen Produktion.

Im dritten Fall ist es das Durchlaufregal mit kleinen Behältern für Kleinteile.

passage (n)


The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables.

In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).

run (n)


Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.

Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen.

The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.

transit (n)


A computer-generated list of goods in transit is to be produced.

Between the two lies the elastic-plastic failure transition range.

Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.

过渡 (n)

通道 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web