Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

suministro (n)

Netz (n)


Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten die Leuchte vom Netz trennen.

Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überlastung geschützt.

Ein Schutztransformator trennt den Arbeitsstromkreis vom speisenden Netz.

grid (n)


Combining a parabolic reflector grid and diffusor panel, they distribute light evenly and without glare.

These shelves can be mesh, grids or wooden, metal or plastic panels that are inserted into traverses.

Fibre-optic cables run from this lower section to the measuring section above, which houses the central mounting plate with its grid of M6 threaded holes.

mains (n)


The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

The guard remains in this position until it is secured.

Thanks to the stable feet, the cantilever rack remains firm and steady even when fully loaded.

network (n)


We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.

Cutting-edge work benches are not isolated islands but rather interconnected points in a networked production system.

The socket can be used to power the Light Fitting from any line network which is in place.

supply (n)


Compact industrial light for use with safety low voltage supply.

Appendix with a list of all documents that are included in the scope of supply

An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.

system (n)


Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme.

Processing the panel element for installing the Locking Systems.

Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.

web (n)


Unsere Neuheitenbroschüren finden Sie hier auf dieser Webseite als PDF Datei.

You can download our New Products brochures in PDF format from this website.

Nach erfolgter Anmeldung auf der Webseite könnt Ihr Kontakt mit uns aufnehmen.

供应 (n)

格子 (n)

电源 (n)

系统 (n)

网 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web