Seleccione uno
o más idiomas
Abgerundete Abdeckkappen für die Profil-Stirnfläche der verschiedenen Profilgeometrien, ein Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Dadurch sind auch die meisten Verbindungen zwischen der leitenden Profil-Stirnfläche und einer isolierenden Profil-Seitenfläche nicht sicher leitfähig.
Dadurch sind auch die meisten Verbindungen zwischen der leitenden Profil-Stirnfläche und einer isolierenden Profil-Seitenfläche nicht sicher leitfähig.
The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.
The Footplate is pressed into the end face of Profiles St 8.
Elastic Caps cover the end faces of the Protective Profiles.