Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

respuesta de paso (n)

Sprungantwort (f)


Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion.

Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .

Bei einem Blick auf die Sprungantwort des PI-Reglers wird ersichtlich, dass die Wirkung des I-Reglers durch den P-Anteil um die Nachstellzeit TN vorverlegt ist.

step response (n)


A step response is a system's response to a step function.

An I element's step response is a straight line that rises over time with the slope .

A look at the PI controller's step response shows that the P component advances the effect of the I controller by the integral-action time TN.

step-function response (n)

阶跃函数响应 (n)

阶跃响应 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web