Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

cortocircuito (n)

Kurzschluss (m)


Bei einem Kurzschluss ist der strombegrenzende Faktor der sehr geringe Leiterwiderstand.

Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge dienen der Signalweiterleitung in den Schaltschrank.

Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.

short circuit (n)


During a short circuit, the current is limited by the very low conductor resistance.

An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module.

Short-circuit protection is used to protect power supplies and conductors against short circuits triggered by unacceptably high currents.

短路 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web