Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

resistencia a la vibración (n)

Schwingfestigkeit (f)


Diese Schwingfestigkeit ist etwa mit der statischen Festigkeit eines Bauteils vergleichbar.

In welchem Maße ein Werkstoff einer schwingenden Belastung standhält, wird durch seine Schwingfestigkeit beschrieben.

Die Schwingfestigkeit beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegenüber der Verformung bei veränderlicher Belastung.

dynamic strength (n)


This dynamic strength is roughly equivalent to a component's static strength.

The extent to which a material withstands a vibratory (dynamic) load is indicated by its dynamic strength.

A component's dynamic strength is its resistance to deformation when subjected to a variable load.

vibration resistance (n)


Where vibration resistance is required, use of T-Slot Nuts St is recommended.

动强度 (n)

抗振性 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web