Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

rectificador controlado por silicio (n)

Thyristor (m)


Pallet jack
Pallet jack

Charakterisierend für den Abschaltvorgang beim GTO-Thyristor ist der Schweifstrom (auch Tailstrom).

The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors.

In der Leistungselektronik werden Thyristoren vor allem zur Steuerung elektrischer Antriebe genutzt.

SCR (n)


Drag-link conveyor
Drag-link conveyor

The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

silicon-controlled rectifier (n)

thyristor (n)


Charakterisierend für den Abschaltvorgang beim GTO-Thyristor ist der Schweifstrom (auch Tailstrom).

The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors.

In der Leistungselektronik werden Thyristoren vor allem zur Steuerung elektrischer Antriebe genutzt.

可控硅整流器 (n)

晶闸管 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web