Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

rango de tolerancia (n)

Toleranzbereich (m)


Verschiedene Drehverfahren
Verschiedene Drehverfahren

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Flächenelementaußenkanten, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Außenkanten der Flächenelemente, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

tolerance band (n)

tolerance range (n)


This ensures a wide tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements, since the inserted square nuts can be positioned freely.

There is a large tolerance range for the position of the screw holes relative to the outer edges of the panel elements because the slide-in square nuts are freely positionable.

tolerance zone (n)

公差带 (n)

公差范围 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web