Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

compensación de potencial (n)

Potentialausgleich (m)


Bei dem Potentialausgleich handelt es sich nicht um eine elektrische Verbindung des Schutzleitersystems.

Der Potentialausgleich stellt den Ausgleich von Ladungspotentialen zwischen den einzelnen Profilen einer Konstruktion sicher.

Die Erdungsverbindung 8 kann ebenfalls genutzt werden um benachbarte Regale oder Tischkonstruktionen zum Potentialausgleich miteinander zu verbinden.

potential compensation (n)

potential equalisation (n)


The ESD Central Connection with T-Slot Nut and grub screw is fitted to the profile frame of the work bench and used for the connection and potential equalisation of various ESD elements (table top, Table Mat).

potential equaliser (n)


The Potential Equaliser cannot be considered an electrical connection suitable for forming part of a safety circuit.

The Potential Equaliser ensures that possible charge buildups are balanced out between the individual profiles of a construction.

ESD is only ensured if the tread plate has a conductive connection to the contact surface (floor) or an appropriate Potential Equaliser.

电位均衡 (n)

电位平衡器 (n)

电位补偿 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web