Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

circunferencia (n)

Umfang (m)


Anhang mit Auflistung aller Dokumente, die zum Lieferumfang gehören.

Der Bedarf an Werkzeuge variiert, je nach Art und Umfang der Arbeit.

Der Netzanschluss erfolgt über einen festen Anschluss, der zum Lieferumfang gehört.

circumference (n)


During multi-stage thread production, the tool is applied several times to the same point of the workpiece circumference.

perimeter (n)


Insert the T-Slot Nut into the profile groove of the continuous profile and screw in the clamping pin until the mark around the perimeter is level with the profile surface.

Insert the fastener sleeve with lateral thread into the counterbore of one of the profiles and screw in the clamping pin until the perimeter mark is level with the cut profile edge.

周长 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web