Seleccione uno
o más idiomas
Die Anordnung der Komponenten folgte einem festgelegtem Rastermaß.
Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.
Leichte Profile verwenden die Profilnuten des jeweiligen Rastermaßes.
Magnetic Catches and Latches for simple stop of doors.
At least two Catches KW are recommended per lid section.
The swivel-in catches also stop cables and hoses from slipping out of the conduits.
In the notched bar impact test, the test specimen is called a notched specimen.
The larger the notch radius, the more uniform the flux of force.
A pivoted pendulum hammer is used for the notched bar impact test.