Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

metrología (n)

Messtechnik (f)


Besondere Anforderungen gab es aber nicht nur an die Messtechnik.

Die Kraftmesstechnik ermittelt die Kraft, die zwischen zwei Körpern wirkt.

Die Längenmesstechnik bestimmt die Strecke oder Entfernung zwischen zwei Punkten.

measurement (n)


The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

Measurements can also be taken at the source of the sound.

The arithmetic mean is calculated from the values of the individual measurements.

measuring practice (n)

metrology (n)


Force metrology determines the force acting between two bodies.

Length metrology determines the path or distance between two points.

Speed metrology is used to determine an object's velocity.

测量 (n)

计量学 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web