Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

mensaje de error (n)

Fehlermeldung (f)


Wird ein Tisch, der nicht bereits initialisiert ist zum ersten Mal in Betrieb genommen oder bei einer entsprechenden Fehlermeldung, muss ein RESET durchgeführt werden, bevor der Tisch normal genutzt werden kann.

error message (n)


When a table that has not previously been initialised is started up for the first time, or when a corresponding error message is displayed, the system needs to be RESET before the table can be used as normal.

fault signal (n)

出错信息 (n)

故障信号 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web