Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

medio (n)

Mittelwert (m)


Die sogenannte Mittelspannung ist der Mittelwert aus Ober- und Unterspannung.

Ein Sigma, rechts und links des Mittelwerts, ist der Wendepunkt der Kurve und ziemlich nahe am Mittelwert.

Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich.

average (n)


The stated safety distances S apply for average operating conditions.

The mean stress is the average of the maximum and minimum stresses.

As a result, ergonomics becomes more important as the average age of employees rises.

average value (n)


One sigma to the right and left of an average value is where the curve turns and is quite close to the average.

mean (n)


The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns.

A hand-rail is the primary means of preventing a fall and a useful aid when climbing stairways.

The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.

mean value (n)


The measured values lie close together but their mean value may deviate from the true value.

In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.

平均值 (n)

平均的 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web