Seleccione uno
o más idiomas
Los materiales termoestables (compuestos fenólicos) son polímeros en los cuales la reacción reticulante de las macromoléculas solo se lleva a cabo durante el procesamiento y la configuración. Son fabricados principalmente mediante el proceso de policondensación.
Los materiales termoestables son usualmente suministrados como compuestos de moldeo que consta de resinas sintéticas y relleno en forma de polvo o como granulados o pastas. Los compuestos que son adecuados para el curado químico también incluyen un aditivo (también referido como un agente oxidante o endurecedor). Los intermediarios como las láminas impregnadas de resina (compuestos de moldeo de lámina o SMC) y los compuestos reforzados con fibra de vidrio (compuestos de moldeo en masa o BMC) ya tendrán endurecedor.
Los materiales termoestables son plastificados, pueden mezclarse de ser necesario y son usualmente conformados a presión. Los compuestos que contienen endurecedores se endurecerán en el molde, y sus macromoléculas formarán estructuras lineales y reticuladas tridimensionales. Otros materiales termoestables son endurecidos mediante la aplicación de calor o radiación (a menudo luz UV).
Una vez curados, los materiales termoestables son duros y vidriosos con moléculas que se reticulan firmemente y tridimensionalmente mediante los enlaces de valencia primaria. Este reticulado es reversible.
Los materiales termoestables se usan en vaciados, cubiertas protectoras, interruptores de circuito, piezas de carrocería y materiales de compuestos fibrosos.
Entre los tipos de materiales termoestables se incluyen:
Resinas fenólicas y de cresoles (PF)
Resina de melamina (MF)
Resina de urea (UF)
Resina de poliéster (UP)
Resina epóxica (EP)
Duroplaste (Phenoplaste) sind Polymere, bei denen die Vernetzungsreaktion der Makromoleküle erst bei der Verarbeitung und Formgebung stattfindet. Hergestellt werden sie meist durch Polykondensation.
In der Regel werden Duroplaste als Formmassen aus Kunstharzen und Füllstoffen in Pulverform, als Granulate oder Pasten geliefert. Bei chemisch härtbaren Massen gehört zudem ein Additiv (auch Oxidationsmittel oder Härter genannt) dazu. Vorprodukte wie harzgetränkte Laminate (Sheet Moulding Compound, SMC) und glasfaserhaltige Massen (Bulk Moulding Compound, BMC) enthalten den Härter bereits.
Die Duroplaste werden plastifiziert, falls nötig gemischt und meist unter Druck geformt. Massen mit chemischen Härter erstarren dann in der Form. Dabei bilden ihre Makromoleküle lineare und vernetze Raumstrukturen. Andere Duromere werden durch Einwirkung von Wärme oder Strahlung (oft UV-Licht) gehärtet.
Nach dem Härten bilden Duroplaste harte, glasartige Werkstoffe, deren Moleküle über Hauptvalenzbindungen fest und dreidimensional vernetzt sind. Die Vernetzung ist irreversibel.
Duroplaste werden beispielsweise zu Gehäusen, Schutzeinrichtungen und Schutzschaltern, Karosserieteilen und in Faserverbundwerkstoffen verarbeitet.
Zu den Duroplasten gehören:
热固性材料(酚醛类)是一种聚合物,其中高分子的交联反应只发生在加热固化成型过程中。大多数是通过缩聚反应得到的。
常见的热固性材料为模塑料,其中含有的合成树脂和填料形式通常为粉末状,或颗粒状、糊剂状。适用于化学固化的化合物还应含有添加剂(也称为氧化剂或硬化剂)。中间体如树脂浸渍层压板(片状模塑料 SMC)和玻璃纤维增强型复合材料(整体模塑料 BMC)也已经包含了硬化剂。
热固性材料经过增塑,在必要时可以进行混合,且通常在压力下成型。含有化学硬化剂的化合物然后将在模具中硬化,其高分子可以形成线性和交联的三维结构。其它热固性材料通过加热或辐射(通常是UV光)进行硬化。
一旦固化,热固性材料就是一种硬玻璃质材料,其分子通过主价键牢固的进行三维交联。这种交联是不可逆的。
热固性材料用于制造外壳、防护型封装、断路器、车身零件和纤维状复合材料。
热固性材料的类型包括:
酚醛树脂(PF)
三聚氰胺-甲醛树脂 (MF)
脲醛树脂(UF)
聚酯树脂(UP)
环氧树脂(EP)