Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

material sintético (n)

Kunststoff (m)


Die Trittplatte ist aus einem ableitfähigen Kunststoff gefertigt.

Für Kunststoff-Abdeckkappen ist dies bei Bedarf ebenfalls möglich.

Radreifen aus Kunststoff, der keine sichtbaren Spuren hinterlässt.

plastic (n)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

Plastic caps can also be secured in this way if desired.

Plastic wheel rim that leaves no visible tracks behind it.

plastic material (n)


The price is slightly higher than that for black Caps, as the coloured plastic material itself is more expensive.

synthetic material (n)

合成材料 (n)

塑料的 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web