Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

vergrößern (v)


SystemMobile U sind auch mit doppelter Gestellbreiteverfügbar, um das Transportvolumen zu vergrößern.

SystemMobile U sind auch mit doppelter Gestellbreiteverfügbar, um das Transportvolumen zu vergrößern.

In Abhängigkeit von den Möglichkeiten des Antriebs und der Steuerung ist der Sicherheitsweg zu berücksichtigen, eventuell auch zu vergrößern.

enlarge (v)


The flexible screw attachment principle of all the fastening elements is of particular benefit when making modifications to the structure at a later date, easily allowing enlargements or reductions in size.

increase (v)


The number of fasteners needed increases as the modular dimension of the profile section increases.

Stiffening ribs increase the elastic stability of the support.

This additional personnel requirement significantly increases production costs.

magnify (v)


When holding down the Ctrl or Shift keys, the mouse can be used to move or magnify the model as required.

增加 (v)

放大 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web