Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

limitación (n)

Einschränkung (f)


Sieht die Werkplanung Einzel-Arbeitsplätze vor, haben wir die wenigsten Einschränkungen.

Eine elektromotorische Höhenverstellung ist ohne Einschränkung möglich und in vielen Fällen sinnvoll.

In diesem Fall haben wir freie Wahl ein geeignetes Arbeitsplatzkonzept umzusetzen, ohne jedwede Einschränkung.

limitation (n)


All the features mentioned so far can be implemented without limitation.

When working with heavier loads, the limitations are set by the load-carrying capacity of the fasteners.

When building such solutions, it is important to take note of the load limitations imposed by the leverage in the pivot arms.

restriction (n)


Profile structures can thus be combined without any restrictions.

Standalone work benches place the fewest restrictions on planning.

In this case, we have a free choice of work bench concept with no restrictions.

限制 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web